欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

直线移动零件的种类与优点

  • 2023.04.10 11:40:54
  • 米思米
  • 2252

·         直线轴承

·         滚珠丝杠

·         直线导轨

直线轴承

这是与圆轴配套使用的直线运动机构。

直线移动零件的种类与优点

优点


·   由于负载滚珠和轴是点状接触,所以允许载荷较小,但能够最小的摩擦阻力实现线性运动,从而能够高精度地实现轻盈运动。

用途


直线轴承被广泛用于诸如办公自动化设备及周边设备、各种测量仪器/自动记录设备/数字化三维测量仪器等各种精密设备,以及多轴钻床、冲压机、刀具磨床、自动玻璃切割机、印刷机械、卡片分拣机、食品包装机械等工业机械的滑动部分。

直线移动零件的种类与优点

直线轴承的分类

无法兰


(标准型)(开放型)(长杆型)(间隙可调型)
直线移动零件的种类与优点直线移动零件的种类与优点直线移动零件的种类与优点直线移动零件的种类与优点

带法兰

(圆形法兰型)(方形法兰型)

(菱形法兰型)

(两面切割法兰)

直线移动零件的种类与优点

直线移动零件的种类与优点

直线移动零件的种类与优点

带外壳

(壳体组件)(壳体组件长杆型)
直线移动零件的种类与优点

直线移动零件的种类与优点

要点如下!

· 用于精密机械装置时,选型难度较大,建议委托制造商进行技术计算后再进行选型。

滚珠丝杠

这是用于将旋转力转换为直线力的螺纹机构零件。

在轴向平均载荷、平均转速等使用条件明确的情况下,可进行寿命预测(计算)。

这种螺纹机构可以让重物能够轻松移动。

直线移动零件的种类与优点

在丝杠轴与螺母之间有大量的滚珠,通过滚珠之间的相互滚动、接触,能够实现非常轻盈地旋转。

直线移动零件的种类与优点

优点


·   滚珠丝杠由丝杠轴、螺母、滚珠组成,是一种将电机等的旋转运动转换为直线运动的机械元件。(也可以用来将直线运动转换为旋转运动。)

·   滚珠丝杠的滚珠在螺母和丝杠轴之间滚动、相互接触大大减少了摩擦力,从而可以提高机械效率,并维持高定位精度。

滚珠丝杠的使用方法


直线移动零件的种类与优点

滚珠丝杠的精度


根据JIS标准,滚珠丝杠的精度是按照导程精度、各部位安装精度、扭矩变动率来分类。精度标注为CO、C1、C3、C5、C7、C10,数字越小则滚珠丝杠的精度越高。

小知识  关于滚珠丝杠

滚珠丝杠的原型是大约120年前在美国发明的,并在汽车转向装置以及飞机襟翼的上下操作中投入了实际应用。目前,滚珠丝杠被广泛用作机床、各种机器人、FA/OA设备、半导体相关设备、工业机械、医疗器械等领域的精密定位进给元件。

要点如下!

· 请确认工件、工作台质量(kg)。

· 请确认最大进给速度(平台的移动速度)(mm/sec、m/sec、m/min)。

· 请确认安装状态(水平/垂直)。

· 请确认最大行程(mm)。

· 请确认定位(移动位置)精度 [目标位置与实际停止位置之差]。

直线导轨

这是各种机械装置实现直线移动的导轨与滑块的组件。

直线移动零件的种类与优点

优点


·   作为各种机械、装置直线移动部分的导向机构,构成机械装置的一部分。是一种利用滚动体的滚动运动来实现高精度、高刚性的导轨组件。由于摩擦小,可确保即使在高负荷下也能顺畅移动。

·   因而被应用于安装在建筑物中的自动门导轨。

·   也被用于系统厨房中的移动货架。

直线移动零件的种类与优点

可满足从一般工业机械到超精密机械的各种需求。也活跃于日常生活中。(用于自动门的开闭)

要点如下!

· 请确认负载的载荷(kN)以及尺寸(mm)。

 (根据结构及形状不同,存在多种不同形式。)

· 请同时订购导轨与滑块的成套组件。

 ※如果分开订购,在精度方面可能会出问题。



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities